This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5421-Q1数字功放这样的输出波形正常吗?(波形如下:黄色波形为输入信号,绿色和蓝色为功放的两个输出信号)

  • 为什么输出波形变得这么厚?上面有原理图,麻烦大家帮我看一下。
  • 您好,波形这么厚,看下示波器设置,像是采集的波形不是单笔波形,是多笔波形累积的结果。
    示波器有单笔波形采集和多笔波形采集的设置。
  • 应该是单笔波形的,感觉是输出信号没有滤干净是的,很厚的那部分里面是一些很小的正弦波。是不是信号被调制后没滤干净?

    下图就是放大后的信号厚厚的那一部分。

  • 不过我感觉这是分别测两个输出端的,因为是推挽输出,好像不能一个探头接在两输出端。
    如果两信号相减应该会抵消掉吧
  • 您好, 看电路没什么问题,并且输出端已经加了snubber电路防止振铃和overshoot。 

    将snubber电路的RC的值适当改下,看是否能有所改善,适当将5.6ohm的值该小一些,将470pF的电容改大一些,再试试是否有所改善。

  • 您好

    我试了几组snubber电路的RC的值,分别是1Ω、1nF,3.3Ω、10nF,3.3Ω、940pF;感觉改善不大,同时因为我是单端输入,负端接地,因此我把输入的两个下拉电阻也给去掉。

    同时我要发现新的问题,供电17V的情况下,无输入信号,静态电流居然有30mA,这个正常吗,数字功放静态会怎么大吗?

    还有就是在供电17V情况下,输出信号如下图蓝色波形和绿色波形(右侧为测量值),输出带5.1欧姆的电阻负载。功放芯片运行一会就开始发烫,有点烫手,稳压电源显示500多mA的输出电流。这样正常吗?

  • 您好,静态下30mA电流是不正常的,standby模式下PVDD电流在uA级。
    normal mode下,没有音频时候,PVDD电流为16mA左右,所以30mA静态电流是不正常的。
    不知您这边是怎么测试的静态电流?输出端LC滤波电路会增加功耗。
  • 您好,我用万用表连接在PVDD测试电流,有22mA,无信号输入,负载5.1欧姆电阻,负载没什么电流消耗。LC滤波电路,电感是普通功率电感,22uH,有170mΩ内阻,会不会太大,要不要换成功放电感。要不我把我的PCB工程文件发给你,你帮我看看有没有问题