现象描述:主控 I2C 外挂3个从设备,其中一个为 TLV320AIC3110,常温时均可以正常配置。
在高低温箱里70度环境下,刚开始时,TLV320AIC3110 出现配置异常,写入与读出不一致,读出全为0x00(其他2个外设正常)。
过了半小时左右,断电重启,很大概率出现 I2C 总线工作异常,测量I2C电压为低电平。
另外,当把3110设备去掉时,高温下多次断电重启均正常。
请问,3110芯片工作异常时会把 I2C PIN 脚拉低吗?3110芯片能满足工作温度为 -40~85°,是什么原因导致它异常?和 I2C 走线有关系吗?如何改善?