This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢你的回复,但是很抱歉,你可能没有get到我的问题点。如果你只是帮我确认原理 "是"或者“不是” 却没有给出源代码或实际操作流程,这个问题是没得到解决的。
首先,我们这边重新规划PCB版重新买IC以及相关元器件自己贴上去的,但是原理图是不变的。
现在的问题是:我们完成的样品接上电源测试的结果电路是不工作的,喇叭也没有声音。主要目的是:怎么让电路工作起来,USB端接上电脑的时候就可以在PPC3软件自动识别。
你们这边的TAS5825PEVM 是不是针对XE216-512这个主控芯片已经过烧录调试了,
是这样的话能不能提供这个烧录的源代码,以及烧录软件是哪个?是怎么调试的呢?
你好! 非常感谢之前 提供的TAS5825PEVM 这一评估模块的相关调试软件,由于该模块结构大小不太符合我们这边的放置,因而重新规划PCB板,但原理图不变。现已完成PCB打样及贴片测试。现在的问题是接上电源这一模块主控芯片XE216-512没有正常工作,PPC3中I2C以及TAS5825P未能自动识别连接。
该模块是否经过怎样的调试,以及要准备哪些软件(PPC3, USB驱动等等)? 请帮忙详细解答调试流程:包括主控芯片是否需导入实现相关功能的源代码以启动各I/O管脚的功能。而该芯片好像没有内置flash, 也没接外设flash,又该如何烧录呢?
期待你的回复,谢谢~TAS5825P EVM.pdf