This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TAS5825PEVM 评估模块原理图中不解之处

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825PEVM, LM5155, PCM9211, TAS5825P

你好! 非常感谢之前 提供的TAS5825PEVM 这一评估模块,由于该模块结构大小不太符合我们这边的放置,因而重新规划PCB板,但原理图不变。针对在构建原理图中产生的一些疑问,之前有电话与你们这边工程沟通咨询尚未得到完全解决,现通过文件原理的形式向你请教,希望在这可以得到答案,以便日后出现的问题进行分析。谢谢~
 
 下面的两个问题请参照附件中说明书的Page 8 ,以高亮批注标明。
 
问题1:关于供电模块——由此原理图得知,TAS5825芯片的供电电压由(J21/J23
)这个端子提供和由(J1/J2)这个端子通过芯片LM5155 得到输出电压VOUT_
LM5155提供到TAS5825芯片。因此我的结论是,该模块的供电方式有两种:(J21/
J23)端子提供给5825和USB口(输出3.3V),以及(J1/J2)端子提供给5825和USB口
(输出3.3V)。
如果同时在(J21/J23)端子和(J1/J2)端子同时接入电源就会引
起供电冲突。
以上是我个人的见解,请帮忙确认是否是这样的???
 
问题2:该输出管脚GPIO1_Hybrid_Pro连接到原理图2(高亮区域)
的SN74LVC2G157DCUR芯片——》SN74AVC4T774RSVR——》到J12选择性
连接SDIN-SPDIF/SDIN-XMOS
此处有两个疑问:1.该GPIO1_Hybrid_Pro已经接地为低电平,接到
原理图2中的作用是什么? J12选择性连接到SDIN-SPDIF或SDIN-XMOS
的区别,或者我再什么情况下选择连接哪一个管脚?
 
 
  • 您好,
    感谢您对TI产品的关注!您的问题我正在看,我会尽快回复您
  • 1、是的,TAS5825PEVM 可通过2种方式供电,一种是通过5V电池供电,通过LM5155升压,另一种是由外部直接供电,旁路LM5155升压电路。默认系统设置是通过J1和J2 5V电池供电,不焊接J22,具体查看您附的文档中Table 1跳线设置。USB输入5V-SPDIF经U3 TPS76833QDR降压为3.3V
    2、GPIO1_Hybrid_Pro没有接低电平,TAS5825PEVM的数字音频数据输入可从 USB audio, optical SPDIF, PSIA (external I2S) and 3.5 mm analog jack选择,如果您选择optical SPDIF或 3.5 mm analog jack输入,那么 J12选择性连接到SDIN-SPDIF,如果您选择USB audioJ12选择性连接到SDIN-XMOS,如果您选择PSIA (external I2S),那么通过J13, J11, J14接入
  • 非常感谢你的回复。

    以下还有几个疑点:

    1. 该评估模块说明资料比较少提到为控制芯片XMOS(XE216-512), 该芯片在该模块中主要发挥的作用有哪些呢?

    2. 该芯片的初始化或者达到使该模块正常运行连接所编译的源代码能否提供呢?

    3. 该芯片没有内置FLASH,可否正常烧录?用什么烧录软件呢?  如果不能正常烧录

    应该要怎么操作呢?

                                                                                      期待你的回,非常感谢。

  • 1、XE216-512是将USB转I2S
    2、您可以使用PPC3初始化和操作您的EVM板,PPC3需要申请,申请链接:
    www.ti.com.cn/.../TAS5825PEVM
    3、没有内置FLASH,通过I2C控制TAS5825
  • 嗯,感谢你的解答。通过你的解答我有以下想法,还请帮忙评估下是否可行呢?

    既然该芯片XE216-512只是实现USB转I2S以及通过I2C控制TAS5825这两个功能,

    那么,如果我用外设的USB转I2C模块,音频输入从外设3.5mm的模拟口从芯片PCM9211输入。

    这样的方式是否也可以连接到PPC3软件,对TAS5825进行音频调试呢?

  • 很抱歉给你带来不便,因我司这边重新设计这一评估模块遇到的问题比较多,还请帮忙解答,谢谢~

    X216-512直接贴上去肯定是不可接通电路的吧?哪些I/O的功能都需要定义烧录程序的吧,不然怎么实现将USB转I2S以及通过I2C控制?还请帮忙详细解答下操作流程。

    PPC3的USB驱动能否提供申请链接呢??

  • 是的,XMOS可以同时提供I2C和I2S,您这里PCM9211可以提供I2S。因此,您可以用USB转I2C模块和PCM9211 I2S信号替换XMOS。
    USB驱动包含在PPC3里,安装PPC3不需要再安装USB驱动
  • 感谢你的回复,但是很抱歉,你可能没有get到我的问题点。如果你只是帮我确认原理 "是"或者“不是” 却没有给出源代码或实际操作流程,这个问题是没得到解决的。

    首先,我们这边重新规划PCB版重新买IC以及相关元器件自己贴上去的,但是原理图是不变的。

    现在的问题是:我们完成的样品接上电源测试的结果电路是不工作的,喇叭也没有声音。主要目的是:怎么让电路工作起来,USB端接上电脑的时候就可以在PPC3软件自动识别。

    你们这边的TAS5825PEVM 是不是针对XE216-512这个主控芯片已经过烧录调试了,

    是这样的话能不能提供这个烧录的源代码,以及烧录软件是哪个?是怎么调试的呢?

  • 你好! 非常感谢之前 提供的TAS5825PEVM 这一评估模块的相关调试软件,由于该模块结构大小不太符合我们这边的放置,因而重新规划PCB板,但原理图不变。现已完成PCB打样及贴片测试。现在的问题是接上电源这一模块主控芯片XE216-512没有正常工作,PPC3中I2C以及TAS5825P未能自动识别连接。

    该模块是否经过怎样的调试,以及要准备哪些软件(PPC3, USB驱动等等)? 请帮忙详细解答调试流程:包括主控芯片是否需导入实现相关功能的源代码以启动各I/O管脚的功能。而该芯片好像没有内置flash, 也没接外设flash,又该如何烧录呢?

    期待你的回复,谢谢~TAS5825P EVM.pdf

  • 您好,
    感谢您对TI产品的关注!
    XEF216-512是XMOS 公司的一款MCU,在这里实现的是USB转I2C和I2S,应该需要JTAG部分电路进行调试控制实现的,XMOS 公司XEF216-512的功能的具体实现、烧录我想您可以去咨询XMOS 公司的技术支持
  • 源代码我这里没有,我问一下谁有,看是否可提供
  • 你好!
    TAS5825PEVM 你这边是个成品来到的,相关电路连接调试,涉及相关代码以及IIC数据配置这些都已经是现成了吧。这个应该可以提供的啊。 我们板子出了问题也没人调试,技术这边又要说先跟XMOS公司联系,I2C配置又要自己写,那这个技术支持什么也没提供嘛,这样不太合理吧。
  • 非常抱歉,根据我和团队的确认源代码无法共享,但是TAS5825P的配置可以从配置TAS5825P的PPC3中转储,XMOS在这里只是一个工具