This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用PCM9211 EVM,如何实现光纤输入音频,PCM输出音频?

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

您好,

我司最近购买了PCM9211EVM,根据user guide没有看明白。

我们现在需要实现一个数据转换的功能,就是用光纤输入音频,然后用PCM输出音频。

后台设备只能接受PCM的格式。

请问,怎么配置PCM9211 EVM,才能实现这个功能?

谢谢。。

  • 您好,
    感谢您对TI产品的关注!
    PCM9211的信号路由配置和输入/输出选项以及模数转换器(ADC)配置可通过GUI和软件内附带的设备框图访问;见PCM9211 EVM用户指南中图2-1。PCM9211通过其寄存器映射进行控制,框图中的活动对象自动更新相关寄存器;对寄存器所做的更改(例如,使用命令脚本)自动更新框图状态。
    EVM用户指南www.ti.com.cn/.../sbau174
  • 您好,

    感谢提供帮助。

    目前按照guide,安装了GUI工具,设置好硬件,然后导入下面的脚本,以ADC为例。

    运行后,已经可以在PC机上提供清晰的声音。但是现在不需要把音频流输出到电脑端。

    请问,目前的这个音频流,怎么才能通过PCM格式输出?是否是下面的P5端口?或者还需要做什么设置?谢谢。。

  • 您的图片没有显示,请使用回复对话框右下角“使用高级编辑器编辑文本”上传图片
  • Hi, Amy

    您好,现在3.5mm的音频输入,用ADC record via MainOutput to TAS1020b.txt脚本,是有声音输出到电脑的。

    所以我想把他的PCM信号接到我的后端。

    我想知道针对目前的默认的脚本,PCM的信号输出是开发板的那几个pin?是不是下面的1和2,你能帮忙介绍一下1和2用法吗?谢谢了。。

  • 测试发现确实有I2S标准信号输出,我们内部先研究一下,谢谢Amy.
x 出现错误。请重试或与管理员联系。