This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的一款产品使用了tlv320aic3254,声音的播放已经成功,但录音功能一直未调通。
我们mic 接入电路见下图,我们希望IN1_L接入到LeftADC,IN2_L接入到RightADC。
现在的设置是IN1_L路由到Left MicPGA+,IN2_L路由到Right MicPGA+。但不确定目前设计MicPGA- 该如何设计。
请有经验的朋友帮忙指导一下。
感谢您的回复!
按照我们硬件工程师的电路设计,我知道IN1L 应该路由到Left MICPGA Positive,IN2L 应该路由到Right MICPGA Positive。但我不确定MICPGA 的 Negative端应该怎样设置,是悬空?还是通过CMx路由到CM?
目前我做的是如下配置,不知道是否正确。
// IN1L is routed to Left MICPGA with 10k resistance
snd_soc_write(codec, AIC32X4_LMICPGAPIN, 0x40);
// CM is routed to Left MICPGA with 10k resistance
snd_soc_write(codec, AIC32X4_LMICPGANIN, 0x40);
// IN2L is routed to Right MICPGA with 10k resistance
snd_soc_write(codec, AIC32X4_RMICPGAPIN, 0x01);
// CM is routed to Right MICPGA with 10k resistance
snd_soc_write(codec, AIC32X4_RMICPGANIN, 0x01);
您好,我现在遇到的问题是,音频播放功能正常(LOL/LOR,HPL/HPR都有正常声音可输出)。但音频采集一直未成功。在linux系统中通过arecord 采集到的wav音频文件,在WINDOWS、Linux系统中播放都是无音的。找了几天都未找到问题原因。下面是我在录音时,查看到的tlv320aic3254相关寄存器的值。请帮忙分析一问题可能原因。谢谢!
Page 0 ,Reg 0x01=0x00
Page 0 ,Reg 0x12=0x84
Page 0 ,Reg 0x13=0x84
Page 0 ,Reg 0x14=0x80
Page 0 ,Reg 0x3d=0x01
Page 1 ,Reg 0x01=0x08
Page 1 ,Reg 0x02=0x01
Page 1 ,Reg 0x0a=0x00
Page 1 ,Reg 0x3d=0x00
Page 1 ,Reg 0x47=0x00
Page 1 ,Reg 0x7b=0x01
Page 1 ,Reg 0x33=0x60
Page 1 ,Reg 0x34=0x80
Page 1 ,Reg 0x36=0x80
Page 1 ,Reg 0x37=0x02
Page 1 ,Reg 0x39=0x82
Page 1 ,Reg 0x3b=0x0c
Page 1 ,Reg 0x3c=0x0c
Page 0 ,Reg 0x51=0xc0
Page 0 ,Reg 0x52=0x00
刚刚手动设置了MIC1 (IN1_L)路由到耳机HPL, 在耳机中可以听到MIC的声音。
sudo i2cset -f -y 1 0x18 0x00 0x01
sudo i2cset -f -y 1 0x18 0x0c 0x04
sudo i2cset -f -y 1 0x18 0x09 0x3c
你好, 请问问题解决了吗, 我这边现在接In1 也是录音时 没有数据,使用In3 时录制正常。
user6566179 说:你好, 请问问题解决了吗, 我这边现在接In1 也是录音时 没有数据,使用In3 时录制正常。
还没有解决,我用逻辑分析仪和示波器看,在录音的时候,I2S的 DIN信号上是有数据的。主机I2S回环是能录音的。
我的问题,好像是,主机的I2S不能捕获I2S DIN上的信号。生成的录音文件打开看,除了文件头,内容都是0.