Part Number: TPA3255
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632
第一个问题
TPA3255的数据手册上面写的INPUT_X to GND范围是-0.3~7V,如果使用INPUT_A和INPUT_B组成差分输入,差分信号的共模电压可以是0吗?比如我给输入端加一个+/-5V的差模信号(Vpp为10V),还是说必须要一个直流的偏置?
第二个问题
OPA1632在差分输入,共模电压为0,输入也是差分信号(无偏置)的时候,V_OCM和V-可以接GND吗?(我看到TI-TINA里面的仿真模型是直接接GND的),还是说必须要V-接负电压?
第三个问题
TPA3255在仅适用AB通道的时候,CD通道的供电电压PVDD是否可以不接?系统的供电电流是否减少一半?