Part Number: TPA3128D2
我司准备使用贵司TPA3128的PBTL模式做定压功放使用,功放供电电压PVCC/AVCC均为24V,由于定压功放需要考虑额定输出功率和额定输出电压,但是datasheet中没有说明PBTL模式下的额定输出电压,因此请问PBTL模式下定压功放的额定输出电压是多少呢?应该如何计算?和供电电压有什么关系?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,datasheet Page 12给出了PBTL在不同负载下的各种曲线,比如output voltage VS output power, Power Efficiency (PBTL) vs Output Power等, 其中Figure 20 和FIgure 24给出了PBTL分别在2ohm和3ohm条件下的最大输出功率和输出电压在不同供电电压下的曲线:


您好, 理想情况下输出最大电压就是供电电压,但是输出幅值(或者说输出功率)是和效率, THD+N, 和负载的不同而不同的, 那根据这条曲线,我们在不同供电电压,不同负载条件下的输出功率, 根据P=U^2/R 便可以计算出输出电压,当然这里的电压为有效值,我们再除以0.707便得到输出电压的峰值.
您可以使用示波器测量TPA3128的输出端的电压,然后根据变压器的匝数比计算副边电压,即加在负载两端的电压,再根据(0.707U)^2/R 计算负载的功率即可。
您的意思是需要计算负载的阻值大小,不知道负载多大是吗?
那不知道负载的大小, 就不知道功率大小,所以如果需要计算负载大小,只能测量流经负载的电流和电压大小,根据R=U/I来计算.