This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV320AIC3100: 3100芯片出现全频段噪声

Part Number: TLV320AIC3100

mic_in输入(没有line_out以及Speaker输出),配置codec为Slave mode,内部ADC采集,未启用AGC,IIS给到CPU,编解码G711a,CPU转网口送入IE浏览器浏览以及录制声音,声音出现全频段的噪声。

已排除系统的mic输入,PCB模数地隔离,电源电池供电,以及外围的噪声引入源。音频芯片噪声有大有小,IIS异常波形/正常波形如附件,录制音频如pcm附件。  3100录制声音异常.rar

  • 您好,

    您是怎样排除的MIC输入问题?TLV320AIC3100的数字电源和模拟电源使用同一个参考点吗?

    TLV320AIC3100的输入信号接地或输入已知的正弦信号,CPU解码出来是什么信号?

    下面链接中列出了音频CODEC和ADC最常见的噪声原因,可参考检查以排除:

    e2echina.ti.com/.../codec-adc

  • 你好,mic输入的排除方法三种:一去掉麦克风,二mic_in路径上的阻容全部去掉,三将mic in直接短接AGND

    板卡GND覆铜芯片周边,AGND和GND通过0R电阻接入

    正弦信号输入解码输出下午验证一下

  • 抱歉,您的.rar文件在我的电脑上不支持,不过没关系您只需告诉我输入正弦信号经过ADC DAC解码后上面是否存在噪声?

    如果没有噪声,您可以提供以下信息吗

    1、原理图

    2、读出您的寄存器配置附上来

    3、 ASI (BCLK, WCLK, DIN/DOUT)的信号示波器波形

  • 1.不同幅值正弦波输入,DAC解码后仍存在噪声,如右图

    2.原理图如右图

    3.寄存器配置如右log,其中log有点多,按page0x00~0x0f打印出来异常dump寄存器_2021-05-24_14-57-29.log

    4.信号示波器的I²S波形如右附件异常声音I2S波形.rar

    �������쳣I2S�����總����
    1ͨ����ɫ��MCLK
    2ͨ����ɫ��WCLK
    3ͨ����ɫ��BCLK
    4ͨ����ɫ��Dout

  • 1通道橙色:MCLK
    2通道蓝色:WCLK
    3通道紫色:BCLK
    4通道绿色:Dout

  • .rar文件在我的电脑上不支持,您可以上传信号波形的示波器截图吗,像原理图那样传上来?

    我看您寄存器配置PLL_CLKIN 选择的是MCLK,您MCLK频率是多少?您想要设置的fs是多少?