Part Number: TPA3255
TPA3255的数据手册上的电压范围是18V~53.5V,我给PVDD的电压是24V,但是芯片没有工作。直到电压加到30多V,功放才开始工作,请问是什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,给24V电压的话,您说芯片没有工作, 指的是TPA3255 没有输出,还是说测量每个引脚,都没有电压?
如果没有输出, 那么看下fault和Clip_OTW引脚输出什么电平? 因为TPA3255 集成了保护电路,不管是过压,欠压,过流,高温都会发生报警.
如果AVDD是0V,fault 引脚还是高电平3.4V的话是不正常的, 参考下图,可以看到,不论是VDD,PVDD还是AVDD 在欠压状态下,都是引起fault报错,而fault是低有效,所以这时候fault=3.4V为高电平是矛盾的. 建议您更换一颗再试试,然后按照datasheet 11.2 Powering Up上电时序进行上电.

输出端断开LC滤波器再看下,是否还有过热保护?通常静态电流过大导致功耗增加的主要原因是LC滤波电路导致.
另外,如果AVDD为0V,fault应该发生欠压保护, 报错,为低电平.
AVDD在上电瞬间是8.5V左右,持续不到1秒,功放输出也不到1秒。我功放输出端开路测试是一样的,但是有LC。另外,接8欧姆负载的时候测试了瞬间电流峰峰值是4.5A左右。接4欧姆的负载的时候,瞬间电流峰峰值是7安培左右,持续不到1秒,就没有输出了。
我设定的过电流保护值是17A,看起来不是过电流保护。从 fault=1,clip_otw=0这个值来看是过温度保护,但是自始至终都没有感觉到芯片有温升,我裸芯片不加散热器也没有温度,时间太短,不到1秒,热传导也不会这么快。
从目前的报错信息来看就是过热保护,但是我测试不到温升,所以比较奇怪。
此时发生过热保护,可以量一下静态电流大小,是否比数据手册上的值大很多?还是建议断开LC再看下是否过热保护。
另外,这是一篇LC filter design的应用手册,也介绍了传统滤波器设计增加功耗的原因: