Part Number: TLV320AIC3204
TLV320AIC3204ADC输入端是否有内部直流偏置?有的话具体说明在哪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,应该是没有的,有的话,在电气参数表格里或datasheet中会有具体描述。
您现在是遇到了什么问题了吗?
datasheet P8中给出了AVDD分别在1.8V和1.5V时,不同共模电压测试条件下,模拟输入的幅值,可以参考下:
模拟电压输入端输入范围是-0.3v~AVDD+ 0.3,输入端加了一个电容,输入信号就是交流信号,没有偏置的话如何采集负半轴信号呢
您好, 您参考的是Absolute Maximum Ratings电气表格,我们在使用芯片的时候需要参考7.3 Recommended Operating Conditions部分的电气参数。 所以可以看到AVDD, DVDD的电压都是正值,输入信号也需要是正值才可以,不能采集负半轴的信号。 如果您的输入信号有负压,需要外接偏置电路,使其满足datasheet中的输入要求。