This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PCM1681-Q1: 声音质量问题

Part Number: PCM1681-Q1
Other Parts Discussed in Thread: OPA337, OPA2353

HI ALL:

我用1681播放语音。 语音质量很差,音源没有问题。我BCLK,SCLK都给的4.092M   FCLK给的16K. 采用TDM格式8SLOT。   寄存器我就配置了 09配置为07 就是TDM格式。  你们能告诉我 音质不好的原因吗? 另外,我的音源是16位的,我输出给24位的高16位,低八位补0.

  • 您好,

    您的意思是您的采样率(LRCK)设置的是16KHZ,根据datasheet中table1 您应该将SCK输入为4.096MHZ,而不是4.092MHZ。同时 LRCK 和 BCK 应与 SCK保持同步。

    24-Bit TDM Format数据输入格式见datasheet Figure 24. 

    这个设备会产生带外噪声,我们建议在输出端加低通滤波器,参考datasheet中第 9 Application and Implementation部分

  • 非常感谢你的回复,我写错了。我使用的是4.096MHZ.  所有CLK都是同步的,同一个时钟源分频出来的。我查到原因了,是我选的运放有问题。我换了一个手里有的OPA337  ,声音好了,但是用这个运放衰减特别厉害。声音很小,你们有没有推荐的如图单电源供电的运放。便宜点的。

  • 您是使用图中的电路元件型号出现的问题吗?图中OPA337仅是一个电压跟随器,不应该造成衰减。

    我不确定您是需要一个跟随器来代替图中OPA337,还是 找一个运放用来代替图中的OPA2353?