你好:
数据手册的18页,有个图28,给出功放芯片内部的LDO使用示意图。我在实际使用中,将PVDD接到了VDD脚。
我实际使用的电路与手册30页的图50基本一致,就是上面说的VDD,AVDD,GVDD是按照图28做的。
实际使用过程中,出现了非常奇怪的问题。
1.使用24V,12V供电,播放1K的正弦信号。喇叭中出现了断断续续的声音。下图红色波形是喇叭两端测得波形。
一开始,怀疑是bootstrap电容(33nf)充电不足导致的,测量波形,是正常的。
后来不断测试其它引脚,发现cmute脚的波形如下
图中的锯齿波就是cmute脚的波形,下面的粉红色的波形是电感输入端的波形。
我的理解是cmute周期性变化,在低于1.8V的时候,导致芯片进入mute状态,芯片的输出收到了影响。
(一个小问题,cmute的上升时间不是手册中的20ms,实际大概4ms左右)
2.始终没有找到cmute为什么是锯齿波的原因,也检测的reset脚,是正常的。
后来将供电电压调整为7V,就是PVCC的电压为7V,一切都正常了,cmute为5V,喇叭的输出也正常。有的板子,8V也能正常。但是超过9V,板子又不正常。
3.数据手册的16页,有个框图,图的右上角是内部LDO的示意图。从图中看,如果VDD供电电压是7V或者以上供电,AVDD的输出应该是5V,不受芯片其它引脚的控制。
但是,实际测试工程中,AVDD输出确实是5V,但是如果把芯片的reset脚拉低,AVDD输出只有2V多,请问这是什么原因?
4.我现在怀疑,3220芯片不适合使用内部LDO.
之前使用过3221芯片,没有使用内部LDO,外部5V直接给VDD供电,一直都很正常。