Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104
问:我是否应该将电容器直接连接到 TLV320AIC3254、TLV320AIC3104 和其他类似器件的 MICBIAS 引脚的输出?
答:在 AIC 器件(例如 TLV320AIC3104 和 TLV320AIC3254)上,通常人们会错误地认为 MICBIAS 是 LDO。实际上,它是一个放大器或连接至 VDD 的开关,具体取决于已配置的模式。下面的图 1 显示了这种情况。

图 1:MICBIAS 选项
当 MICBIAS 配置为放大器时,其输出电压通过带隙基准得出。此输出提供几个低噪声可编程电压电平,能够驱动高达 ~4mA 的电阻负载。但是,与 LDO 相反,这个内部补偿放大器不应有电容器直接连接到其输出。如果电路板噪声是一个问题,则可以将偏置电阻器分离,以便在麦克风附近使用 RCR。此外,差分配置有助于抑制与MICBIAS 布线和 +/- 信号布线耦合的常见噪声。此外,还可以将小型电容器放置在靠近输入引脚的位置,以便降低射频噪声,例如 GSM 噪声。
当 MICBIAS 配置为开关时,可以将电容器直接连接到该引脚。一般而言,在空间允许的情况下,在尽可能多的位置放置电容器是个好主意。这样就可以试验许多变量,以防设计中出现意想不到的噪声。