使用这条路给评估板供电,然后通过PPS软件下载完成后,是有声音的,但是我将usb拔下来后,声音就没有了。我想问一下,难道pps写进开发板的寄存器值,在没断电的情况下也不会被保存嘛?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用这条路给评估板供电,然后通过PPS软件下载完成后,是有声音的,但是我将usb拔下来后,声音就没有了。我想问一下,难道pps写进开发板的寄存器值,在没断电的情况下也不会被保存嘛?
您好,寄存器是否已经加载到开发板了吗?如果加载进去,在没断电的情况下是不会恢复到默认的。
您好,寄存器已经加载到开发板了,因为我已经用耳机听到了声音了。但是我把USB拔掉后,音频就没有了,但是电源没断的。我想请问下评估板的TAS1020B是如何工作的呀?
您好,AIC3254EVM板是单独供电的还是通过USB 供电的? 因为USB 连接可以为 EVM 提供电源、控制和音频流数据。
AIC3254EVM独立供电的话,是通过 P23/J23供电的,否则就是通过USB连接为EVM 提供电源的呢。