Other Parts Discussed in Thread: PCM3070
在Clocks/Interface 的選項卡dividers中問題如下:
1、NADC/MADC 分別表示什麽意思?不同取值對音頻有什麽影響?
2、DAC_FS / ADC_FS 是不是改變PLL頻率可以改變音頻輸出頻率,達到可以男聲變女聲?
在Codec Clock / PLL問題如下:
1、R / J / D 分別表示什麽意思?各不同值對音頻影響不同。比如:改變R和J的值,感覺R對音頻的影響比J大。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PCM3070
在Clocks/Interface 的選項卡dividers中問題如下:
1、NADC/MADC 分別表示什麽意思?不同取值對音頻有什麽影響?
2、DAC_FS / ADC_FS 是不是改變PLL頻率可以改變音頻輸出頻率,達到可以男聲變女聲?
在Codec Clock / PLL問題如下:
1、R / J / D 分別表示什麽意思?各不同值對音頻影響不同。比如:改變R和J的值,感覺R對音頻的影響比J大。
Hi,
1、NADC、MADC、R、J、D都是用于时钟系统进行分频用的,具体看下图你就明白了:
你可以参考PCM3070 Application Reference Guide :http://www.ti.com/lit/ug/slau332/slau332.pdf了解更多关于时钟配置的信息。
2、改变DAC_FS / ADC_FS 是可以改變音頻輸出頻率,但不能使男声变女声,你可以使用滤波器或一些相关的算法实现,下面有个链接使用Audacity实现你可以参考下:http://audacity.wonderhowto.com/how-to/turn-male-voice-female-voice-with-audacity-424309/
1. 不使用PLL,能获得ADC、DAC及别的数字处理模块所需的时钟信号吗?MCLK怎么控制ADC、DAC所需的时钟信号?
2. 没有MCLK,芯片能正常工作吗?BCLK、WCLK能控制ADC、DAC所需的时钟信号?
Hi,
在Slave模式下,WCLK是由BCLK分频而来的,如果你是16bit数据格式,BCLK=F_WCLK*16*2,分频系数就是16*2。所以在BCLK节拍作用下,发送32bits所需时间自然等于一个WCLK周期。
关于I2S主从配置的一些其他考量,下面资料你可以参考:http://www.ti.com/lit/an/slaa469/slaa469.pdf
你回答的可能不对。我特别强调WCLK=32k、BCLK=2M均为输入,在BCLK作用下,传输16bits,仅用1/4 WCLK周期。之所以考虑BCLK为2M,是因为wordlenth可能为32bits。这样32kHz x 2 x 32 =2 M
Hi,
你的理解是对的,可以这样使用,但要保证BCLK是32kHz x 2 x 32 = 2.048MHz。