This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TAS2564子板插入到PPC3-EVM-MB母板后,连接安卓USB线后,USB接口无法识别
请问要下载什么相关的硬件驱动,各个说明pdf文件里并未涉及,官网上暂未找到
您好,连接好之后driver是自动安装的,When installing PPC3 the Texas Instruments Audio Control Panel will also be installed along with the necessary driver to control the PPC-EVM-MB。
您这边检查一下,按照PPC3-EVM-MB user's guide 5.1 USB Control部分的介绍,在使用USB连接PC和EVM板时,是否将各个jumper以及电压都设置好了呢?
谢谢您~后续已经识别出硬件设备 但是手动连接PPC3软件时,仍然会显示IC2 Error ,让我检查jumper settings是否合理设置,但是按照核心板和TAS2564的说明文档上jumper setting都合理设置后仍然报错 请问问题可能出在什么地方呢
Part Number: TAS2564YBGEVM-DC
如图所示,在PPC3-EVM-MB核心板上嵌入TAS2564YBGEVM-DC功能板后,并按两个板子对应的说明文档
一一配置后,仍然显示上述IC2 Error ,说明要检查跳针jumper setting设置,但是经过反复检查,跳针设置没有问题,
请问哪位大神可以指导一下原因所在
您好,看起来还是jumper的设置有问题,检查下是不是主机和从机的地址不匹配?虽然jumper都设置好,是不是地址不一致呢。
另外,TAS2564的address jumper您先采用默认配置试试呢。
说明文档中表示I2C只有4种地址,通通都试了一遍地址,也用默认配置试过了,再用单声道配置和多声道配置都试过了,仍然报同样的错误,请问还有什么解决方案嘛