音频编解码器和 ADC 中有哪些常见噪声问题,如何帮助避免这些问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
系统中产生噪声的原因可能很多。我在下面列出了常见的可能原因(不按任何特定顺序排列):
带外噪声是一个非常常见的问题,通常不会被考虑在内。带外噪声是编解码器/ADC 内的数字开关产生的高频噪声。将模拟输出连接到 D 类放大器时,此噪声将被混叠返回到音频带并影响输出。通过在模拟输出端添加一个低通滤波器(截止频率约为 30kHz),可轻松解决带外噪声问题。
编解码器/ADC 中的 PLL 和 ASI 配置有误也会导致噪声问题。PLL 和 ASI 总线都提供多种配置方式。确保两者的正确配置非常重要。有关 PLL 和 ASI 总线的更多信息,请参阅数据表中相应的部分。
噪声也可能来自模拟/数字电源和 GND。对于电源,一定要使用 0.1uF 和 10uF 去耦电容并将其放置在尽可能靠近器件的位置。对于接地,我们建议将模拟和数字接地分开,并将其与 0 欧姆电阻器连接。 模拟和数字活动也应与数字平面上的数字活动和模拟平面上的模拟活动分开。
有关这些主题的更多信息,可在以下应用手册(点击此处)找到。遵循这些建议将有助于防止编解码器/ADC 内部和周围的噪声。