This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3130D2: TPA3130D2 MODSEL 如何选择呢?

Part Number: TPA3130D2
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

TPA3130D2 MODSEL 如何选择呢? 我的应用场景是 TPA3130D2 输出经过3-5米的线缆后接8R的喇叭。

  • 您好,

    通过MODSEL pin可以为TPA3130D2 选择两种调制模式,低电平时为BD调制,高电平时为1SPW调制

    两种模式最主要的区别是1SPW调制效率高一些,但是THD+N性能相对于BD调制模式差一些,因此当PVDD较高和对热性能要求时,使用1SPW调制模式更好一些

  • 调试模式,对输出滤波器有什么要求吗?

  • 1SPW 模式改变了正常调制方案,为实现更高的效率在THD 性能方面略有降低,因此输出滤波器选择方面需要更多关注。

    虽然datasheet指出TPA3116D2经过简单的铁氧体磁珠滤波器可以适用于各种应用,包括高达125厘米的长扬声器导线的场合。但是对于3-5米的长度,从EMC的角度来看,较长的导线会形成辐射发射天线,使用电感+电容输出滤波器可以帮助实现EMC测试,因此LC滤波器非常建议在这种情况下使用。

    另一点是,长负载线的分布电感/电阻/电容是不可忽略的,你需要注意这一点。

    下面文档希望对您有帮助Class-D LC Filter Design:

    www.ti.com.cn/.../sloa119

x 出现错误。请重试或与管理员联系。