Part Number: TPA3130D2
您好
如下图:
R47不焊接,默认为1SPW模式,R51:0ohm ,增益电阻5.6k 20db,黄色为输入,蓝色为输出(单端),输入不到200mV,输出失真了,不知道哪里出现问题。
去掉R46,焊接R47 0ohm,模式为BD,输出正常,按照20db增益放大,问题是1SPW模式下,哪里出问题了?

问题波形。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TPA3130D2的增益配置是工作在master mode下的增益电阻,R1=5.6Kohm,R2 open。您的应用是需要工作在maste mode下吗?
如果工作在slave mode下的话, R1=R2=51K,参考Table 1. Gain and Master/Slave的表格。
另外,1 SPW mode下,需要Plimit引脚和GVDD直接短接在一起。
您好,没有输入的前提下,有2.5V输出是不正常的,此时您可以看下Fault的输出状态是否拉低?TPA3130D2内部集成保护电路,如果有检测到DC 电平,fault会报错拉低。
因为输入是悬空条件下测试的吗?不建议输入直接悬空。
您好,抱歉回复晚了,关于1SPW的介绍,没有专门资料介绍,可以参考datasheet中关于1SPW的解释。
关于zobel电路,如果已经知道接的喇叭的阻抗,大多数情况下zobel网络是可以不需要加的。
嗯这篇文章介绍的Zobel网络还是很详细的,主要是用来抑制喇叭的阻抗随着频率增大而增大的作用。
实际应用中,大多数情况下如果喇叭的阻抗是已知的,是可以不添加Zobel网络的。
关于Rz的功率大小,我觉得还是需要实际测试,看是采用0805还是功率稍微大一些的。
关于1SPW的介绍,建议参考下面这个帖子:
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781485/tpa3130d2-1spw-modulation