Part Number: TAS3251
MUC对TAS3251配置不成功
MCU配置TAS3251的初始化,我对照datasheet的47页进行配置,始终无法出出声音,需要寻求一下帮助希望提供一下初始化代码

I2C进行了如下配置(I2C的读写是已经正常的前提下):
TAS3251_SendByte(0x94,0x03,0x11);
TAS3251_SendByte(0x94,0x02,0x80);
TAS3251_SendByte(0x94,0x03,0x00);
电感端的波形如下:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TAS3251
MUC对TAS3251配置不成功
MCU配置TAS3251的初始化,我对照datasheet的47页进行配置,始终无法出出声音,需要寻求一下帮助希望提供一下初始化代码

I2C进行了如下配置(I2C的读写是已经正常的前提下):
TAS3251_SendByte(0x94,0x03,0x11);
TAS3251_SendByte(0x94,0x02,0x80);
TAS3251_SendByte(0x94,0x03,0x00);
电感端的波形如下:

您好,这意味着 PWM 正在切换,但音频无法通过。
请您检查以下内容:
1. 音频数据是否应用于 TDM 数据引脚? 您可以使用示波器进行检查。
2. 将 0x00 写入寄存器 0x02 、使 DSP 退出复位。
TAS3251_SendByte (0x94 、 0x03 、 0x11) ;
TAS3251_SendByte (0x94 、 0x02 、 0x00) ;
TAS3251_SendByte (0x94 、 0x03 、 0x00) ;
3. 检查静音引脚状态。
由于配置 DSP 功能的寄存器很多,我们建议您可以从 TI.com 下载 PPC3 GUI ,并在 GUI 上配置所有功能,最后将它们转储到 .h 头文件中。