This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PCM2912A: 编程语言是C#,我已经如何读取该芯片的音频数据呢

Part Number: PCM2912A

我们用 PCM2912A 设计了一个电路版,是USB接口的,编程语言是C#,我已经如何读取该芯片的音频数据呢

  • 您好,PCM2912A不需要driver。操作系统一般都带有USB Audio Class drivers。所以一旦PCM2912A和PC连接,系统是自动识别的。

    比如调节音量什么的,也都是通过PC上的软件去控制的,不需要额外的驱动。 

  • 我们是想通过 c#代码读取到PCM2912A的数据,完成我们工业控制上的一些功能, 现在是不知道如何通过c#读取PCM2912A,  USB Audio Class drivers 上的数据!

  • 您好,PCM2912A是一款USB转模拟音频器件,它的输出是模拟音频。

    如果想要读取它的数据,我想可以后端加一个集成ADC的MCU采集模拟音频数据。 然后通过SPI接口接Memory芯片存储数据并读取。