Part Number: TPA3138D2
在使用TPA3138D2芯片进行功率放大的时候,喇叭的增益为26db,将前端的DAC芯片输出的信号进行功率放大。在小音量的时候还可以正常工作,但是在音量调到最大的音量时就出现了功放截止的问题。供电电流如果限制在12V,1A 最大音量也可以播放,但是会出现失真的情况,如果供电电源设置为12V,2A的话,功放芯片就会停止工作,芯片的FAULT脚也会拉低,感觉是出现了芯片保护的情况了,想请问一下,这个问题是由什么原因造成的?还请各位帮忙解答一下,谢谢~
原理图见下图: