Part Number: TAS5805M
dear TI工程师
TAS5805M做最大功率2*23W时,需要加散热片吗?芯片表面温度超过多少后,需要加散热片?会影响音质吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
是否需要加散热片与PCB 设计有很大关系,建议按照 datasheet 中 Layout 部分设计PCB。如果PCB 空间有限、器件布局比较密集、大功率线路走线细等,就无法保证设备的热量能及时散发出去,那么设备很可能会过温保护,那么就需要加散热片。
TAS5805M 当结温触发超温警告(OTW)级别(135°C典型值)时,内部AGL将自动降低数字增益。一旦结温降至OTW以下,设备的数字增益将逐渐恢复到先前的设置;TAS5805M是结温超过160°C(典型),设备将把输出驱动器从播放模式设置为Hi-Z模式。因此,芯片表面多少温度加散热片与您对性能的要求有关,如果您不希望内部AGL自动降低数字增益,那么就需要保证结温不能超过135°C典型值。如果您仅是不希望过温保护,那么就是使结温不超过 160 °C典型值。
结温与芯片表面温度的换算,是通过热阻换算的,如下,TJ是设备结温,TC是设备壳温,φJT是结到壳的热阻,POWER是设备的发热功率