This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TL972: TL972用做跨阻放大器时,手机干扰造成输出错误

Part Number: TL972
Other Parts Discussed in Thread: OPA2375

采用TL972IDR其中一个运放做了跨阻放大器电路,另一个运放做了一个带通滤波器。在手机信号干扰时,输出的波形出现较大幅度变化。

替换成NEC的 UPC4572就可以抗住手机干扰。

不知道两个运放存在的哪个指标差异导致的问题,还是说环路阻容没有匹配对。

  • 您好,

    在手机信号干扰时,输出的波形出现较大幅度变化。

    带通滤波器输出端出现较大幅度变化是吗?测试时,您可以用示波器同时抓取跨阻放大器的输入、输出以及带通滤波器的输出波形吗?

  • 上图是分开测的,第一个图蓝色是第一级输出,第二幅图黄色是第二级输出波形

  • 第一幅片中蓝色波形第一级输出是正常的吗?手机干扰造成的输出错误是指的第二幅 图片中黄色波形中间部分吗?如果是这样的话,那可能是手机干扰耦合到了第二级电路中或第二级输出中

    另外,再确认下测试时,两款产品是在同一块PCB板上测试的吗?手机对外发出的干扰是一样的吗?

  • 是的,第一幅图片中浅蓝色是第一级输出,前面三个尖峰是干扰。

    手机干扰打进来是第二幅图片中的黄色中间高频部分。

    如果是耦合到第二级的话,我在增大第二级反馈回路电容C4到1nF应该可以滤除吧,结果还是不行。

    对的两款产品是在同一PCB上测试的,手机干扰都是在手机5G网络下刷新网页(手机连WIFI好像不容易干扰)。

    我们还把自研PCB和竞品PCB上的芯片对调过,都是一样的现象。用TL972就会导致输出错误,用upc4572都是正常的。

  • 又试了一颗贵司的OPA2375,发现是可以的,手机干扰不会影响输出。对比了下参数是不是跟运放的开环增益曲线有关啊,TL972的主极点频率较高,OPA2375和UPC4572主极点频率比较低。闭合高频增益差异太大造成的?

  • 非常感谢您的反馈,我需要仔细看下这个问题

  • 我认为您分析的很有道理,OPA2375和UPC4572主极点频率比较低,使得穿越频率(0db时候的频率)降低,这时对应的相位离-180°更远,系统更稳定