Part Number: TAS2770
TAS2770的I sense THD+N这个值怎么读出,在哪个寄存器,用什么命令enable这功能。还有这个I sense得出的THD+N的原理是什么,是计算出来的THD+N吗?和我们AP模拟信号测试的值偏差多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TAS2770
TAS2770的I sense THD+N这个值怎么读出,在哪个寄存器,用什么命令enable这功能。还有这个I sense得出的THD+N的原理是什么,是计算出来的THD+N吗?和我们AP模拟信号测试的值偏差多少?
您好,寄存器0x02 bit[3:2] 可以配置为I sense或者Vsense enable状态,默认是enable状态。如果配置为1,则IV sense disable。

另外,利用I sense得出的THD+N 应该是测出来的。 下面这篇应用手册是关于如何测量音频器件的一些参数,包括noise,THD+N这些参数,您可以参考下,
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sloa068a/sloa068a.pdf
多谢回复,想了解下,通过I sense如何得出的THD+N, 是通过I sense的电流通过ADC转换,再乘以R值,得出频响曲线然后通过FFT变化得出的THD+N吗?
关于数据手册中Isense THD+N 和输出功率的曲线,我这边再确认下如何测量的。
您好,已确认,TAS2770有TDM transmit的性能,所以Isense data可直接发送到Host,host能够依据这些数据进行THD+N的处理。
不需要乘以R得出频响曲线这样的环节。