This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师,你好!
在通电工作的情况下,输出端先插负极音箱线,然后再快速的插好正极音箱线,会出现电流突然变大,如图中标注的的输出滤波电容104PF电容会烧掉,有的4.7R电阻也会烧掉,请问一下是什么原因造成的?输出电感是插件的绕线 红灰环电感
您好,
在PVCC管脚附近您是否像典型设计那样连接了220uF大电容?
因为输出级的H桥是连接在PVCC上,这个大电容在H桥开关的过程中(或在播放音乐的过程中)储能或提供电流。例如,当播放1KHz音频时,PVCC中会出现1KHz 电流。部分电流由电源模块提供,部分电流由这个电容提供。如果没有这个大电容,那么输出功率就由电源模块提供,那么PVCC中可能会出现比较高的电压纹波,然后击穿后级滤波电容和电阻。
如果没有接大电容,建议在PVCC管脚附近接上,看是否解决后级元件烧毁的现象?
没有播放音乐时,则输出是下面波形蓝色部分,即差分输出是0 ;但是单端输出是PVCC或0V。
我是这样考虑的:喇叭等效结构中应该有储能元件,如果只连接喇叭一端时,这一端PVCC输出时,那么喇叭储能,当连接喇叭另一端时,喇叭的储能元件会通过104电容和4R7串103电容这2个回路释放能量,然后烧毁回路中的电阻电容
如果是上述原因造成的话,应该没有解决的办法的,因为不管哪种输出情况(差分输出为0 、差分输出为正、差分输出为负),总是存在单端输出为PVCC的时候。
建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上,看看英文论坛工程师是否可以为您提供帮助:
英文论坛对应子论坛链接:https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum