Part Number: PCM2912A
芯片的USB报文如何修改?
比如:要修改为 USB Audio Class (UAC) terminal type:0x0402(microphone)官方固化为 USB Audio Class (UAC) terminal type:0x0201(microphone)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,对于PCM29xx系列的USB codec产品的修改描述符的问题,请参考下面FAQ:
大概的意思是,在许多 PCM29xx 系列器件发布时、可编程描述符是一项提供的功能。 但是, 此功能不再可用, 因此 TI 目前不再为我们产品系列中的任何 USB-Audio codec 提供可编程描述符。 我们将继续评估这个细分市场、以定义未来的产品。
在发布时、我们唯一具有可编程描述符的 USB 音频器件是 PCM270xC 系列 USB DAC。
所以很抱歉,给您带来不便非常抱歉。
类似的问题您也可以参考:
但对于PCM2912A 修改描述符的问题,TI已经不再做支持。