Part Number: PCM5122
请问PCM5122的zero Data Detect这里寄存器Bit:0,Bit:1,Bit:2三个都配置成0,
如下图所示,对使用有没有什么其他的注意事项,会不会带来其他风险。

期待您的回复,感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: PCM5122
请问PCM5122的zero Data Detect这里寄存器Bit:0,Bit:1,Bit:2三个都配置成0,
如下图所示,对使用有没有什么其他的注意事项,会不会带来其他风险。

期待您的回复,感谢
您好,
PCM512x具有零检测功能, 当器件不论是单独的L或R通道,还是R和L通道同时检测到连读的零数据,器件会设置为OUTL或者OUTR,或者两个通道都为mute状态。
如果bit0或bit1 配置为0,那么当检测到连续的零数据时,因为您配置了disable mute,所以器件不会自动mute。配置为1 目的是为了好调试,当发现通道mute时,判断可能是发生了连续的零数据导致。
bit2 配置为1,指的是只能检测到单独的L或R通道,不能同时检测L和R两个通道。
您好,
非常感谢您的回复。如果配置成0,即不会自动mute,会造成空闲状态(没有数据时),Analog输出底噪变大吗?
您好,配置为0,也就是disable auto-mute,反而是降低了POP 声的noise。
因为当检测到连续的零数据时,器件自动进入mute-work-mute这样的循环当中,可能会有POP声。
好的我看到您新建了一个关于此问题的新帖,我会在那里跟进这个问题,这边我就暂时先关闭了。