This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA1612: 同相放大和反相放大的THD问题

Part Number: OPA1612

你好

有如下一个单端转差分的电路。

VG1输出一个6Vpp,THD+N=-113db, THD=-122~-123db的1Khz sin信号。分别经过同相和反向放大。

同相(这里不直接做跟随有其他考虑)VF1输出的THD=-122db左右。但是反向VF2的THD=-115db左右。

通过增大R6/R7电阻到4.7K左右,VF2的THD会好点到-118db左右,但是VF1的THD会恶化。

相对G=1情况手册上G=-1时的THD+N指标确实会差点,但差的并不多。

不知道为啥下面的G=-1的THD会恶化这么多,有啥办法可以优化反向放大的THD?

  • 您好,

    运放电路的失真源有很多种,其中输入共模阻抗变化、供电电源阻抗、使用的电阻类型、PCB走线设计等,具体您可以看TI高精度实验室课程 9.4 低失真运算放大器的设计-1 和4其中讲了运放电路的失真源:

    https://edu.21ic.com/video/2553

x 出现错误。请重试或与管理员联系。