This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA2013D1 功率

Other Parts Discussed in Thread: TPA2013D1

Dear,

请教,如TPA2013D1 此类CLASS D PA ,内部是不是full H bridge.

所标称的功率是不是指的是输出功率呢,

该功率是如何得到的呢,除了和电源电压,负载,还有哪些因素有关,如何计算?

和输入有关么,  比如IN+ 接输入P,IN-接地 和  IN+接输入P, IN-接输入N   输出功率应该相差4倍吧??

请答疑,谢谢!

主要想知道功率是如何计算出来的。和哪些因素有关

BR

Michael

  • Hi

           TPA2013的输出为Out+与Out-。如果只使用Out+或者Out-输出,那就是左边的图,那便是半桥,如果同时使用Out+与Out-输出,那便是全桥。

         Datasheet中的功率指的是负载在4ohms时,供电电压为3.6V时,THD+N在%10时的平均功率。

         功率除了与电源电压,负载有关外,还和效率有关。通常情况下P=(U^2/2R)*effciency(当输出的正弦波时电压的的有效值为U除以根号2)

          当你计算功率的时候,输出的电压指的是有效值,通常这个和输入有关。单端输入(N+ 接输入P,IN-接地)和差分输入(IN+接输入P, IN-接输入N )的输出功率看特定情况,若单端输入信号为100mV,而差分输入每隔端口输入是50mV,此时输出功率是一致的;若单端输入信号为100mV,而差分输入的信号也都是100mV,那输出功率就是4倍的关系(在输出不失真的情况下,无clipping)。

          

           

  • Dear Derek ,

    谢谢你的回复!

    我还有点疑惑,

    1.在固定的输入情况下(我们假设是单端输入),电源也固定的情况下,为什么不同的Audio PA 会有不同的功率?

    2.即使在不同的输入情况下,在下图的Power Stage 输出也应该是VCC和地之间有PWM后的波形。为什么 功率不同呢。

  • Hi

            1.在模拟输入的前级一般会有一个运放来改变输入信号的增益,对信号进行一定的调理。见下图Gain Control:

    经过运放以后才会进入到后面的三角波比较变成PWM后续的过程。通过增益的变化,输出的功率就会变化。

    2.Power Stage输出是PVDD到地的PWM波形,功率的不同是由于PWM波的占空比的变化。

    可以想一下,一个占空比为50%的PWM波与一个占空比为90的%PWM波等效的直流信号分别为PVDD*50%与PVDD*90%。

    而功率为电压的有效值的平方除以负载,负载相同,电压的有效值不同,那输出功率就会不同。