This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1、LM4871MM设计了一款电路,输出接8Ω/2W喇叭,开机的时候量了两个输出端电压一直是2.5V左右。播放声音也是输出两端都是2.5V左右,这个正常?
2、输出两端都是2.5V,那么输出功率只有2.5*2.5/8Ω=0.78W ,怎么增加输出功率,增大音量
3、开机后就一直有杂音怎么消除
您好,
SHDN管脚是高电平时关闭放大器,低电平时启用放大器,管脚电平状态 最好在接地和电源之间切换。如果您要启用放大器,建议您将SHDN管脚接地,接1.8V,应该是关闭放大器状态。
关闭放大器时,输出两端应该都是2.5V。
开机后输入接地,输出仍有噪声,那么查看下供电电源是否存在纹波?供电电源建议使用线性电源供电。
你好,杂音问题已解决,是输入电源端加的电感,换成电阻就好了,但是还有一个问题就是刚播放声音时和结束播放声音时,都会滴一身,是什么原因?
很高兴杂音问题已解决,感谢您的反馈!
开始播放和结束播放时的噪声与Ci电容的大小有关,建议选择 0.1µF to 0.39µF,具体说明见数据手册如下截图部分:
你好,调整Ci,并不能解决pop声音,如下图,,C289音频输入和R463音频放大输出,在开始播放和结束播放时都有脉冲,是否有办法消除?
电路图您可以完全采用数据手册中给出的Figure 3电路吗?去掉C292\R465\C300以及后端1nF电容吗?然后看效果是怎样的?
C292\R465\C300有去掉过了,C289=2.2uF,R459=1K,R460=33K,调整C289也有pop声
C289输入电容需在0.1µF to 0.39µF之间选择,C289=2.2uF太大了
后端C299、C298去掉了吗
嗯,是的,去掉了,没啥效果,另外调整R459和R460值来调整放大倍数,无论调整多少后端输出正负极是两个波形相反的,平均值都是2.5V左右,我们是8欧姆的喇叭,这样输出功率不到1W?
SHDN管脚您是直接0V吗?
输出端负载两端的电压是多少?您可以计算下输出功率
在数据手册AUDIO POWER AMPLIFIER DESIGN 部分,有具体设计过程。