Part Number: OPA1622
大家好。我们使用OPA1622作为耳放,2倍放大,+/-8v供电。实际发现当手机接近耳机线时,耳机声音会被干扰。
因为耳机线成为OPA1622的一个天线,通过负反馈到OPA1622输入端放大,所以干扰很明显。
但我们以前使用BUF634U单倍放大做耳放,好像手机接近耳机线没什么干扰。
请教如何减小这种干扰?谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: OPA1622
大家好。我们使用OPA1622作为耳放,2倍放大,+/-8v供电。实际发现当手机接近耳机线时,耳机声音会被干扰。
因为耳机线成为OPA1622的一个天线,通过负反馈到OPA1622输入端放大,所以干扰很明显。
但我们以前使用BUF634U单倍放大做耳放,好像手机接近耳机线没什么干扰。
请教如何减小这种干扰?谢谢。

您好,理论上使用OPA1622 是不应该听到噪声的,因为OPA1622 是一款专门的音频运放,通过数据手册就能看到它的很多电气特性是专门适用于音频应用的,比如低噪声,极低的THD+N,高的AC PSRR以及CMRR规格,都决定了它在音频运用上的最佳性能。
所以我不知道是不是其他原因导致的干扰,比如电源方面。或者是耳机在开关的时候才会有噪声还是在播放过程中,只要手机接近就会有干扰?
您好,是无线耳机吗?是这样的,大多数低频运算放大器对某些射频范围很敏感、并且在其引脚上对射频存在 (RF-EMI) 的抗扰度很低或没有。 一旦 RF-EMI 进入运算放大器、它可能会以意外方式对其做出反应。耳机放大器板充当接收天线并截取 WiFi 射频无线电能量。一旦 接收到后,它将转换为 WiFi 频率 (2.4 或 5 GHz) 下的传导 RF ,然后转换为 OPA1622 引脚之一。
我们的许多新 CMOS 运算放大器内置了输入 EMI 滤波,有助于降低射频 - EMI 的易感性,但双极输入放大器的情况并非如此,因为它们的设计与所应用的技术不匹配。 射频 EMI 通常通过输入进入放大器、但它可以通过电源引脚甚至输出引脚进入。 随着频率的增加、运算放大器 PSRR 会降至零,不会抑制 RF-EMI。可以参考下OPA1622 datasheet中的Figure20,可以看到当频率到10Mhz的时候,PSRR降低了很多,而无线频率要比这高的多。
您好,是4.4平衡有线耳机。当手机靠近或放在4.4平衡有线耳机的4股耳机线上时,耳机就出现杂音。我们认为是手机信号耦合到耳机线上了,刚好手机干扰信号通过负反馈到达OPA1622输入引脚,再进行2倍放大,这样耳机就有杂音了。
我们看过市场上某些采用OPA1622的产品,有把OPA1622放在屏蔽罩中的。不知加屏蔽罩能否解决杂音问题。但我们的产品也没空间焊屏蔽罩了。不知还有什么办法能够解决这个杂音问题?谢谢。