我们这边设计的一块板子,上面用PCM1792A做DAC用,部分电路如下图
数据端只用了LRCK,DATA,BCK和SCK,其他的控制端口都没有用。器件上电后工作在默认状态,SCK采用76kHz,2分频后得到BCK,再64分频后得到LRCK,往PCM1792里灌数据。
我遇到的问题是,在1792的输出端,如Pin26上,会出现数字干扰叠在DA输出上,比如输出0.5V,那么0.5V这根线上面会有数字信号,大致如下图
干扰呈数字信号形式,宽度和一个BCK周期等宽,而且BCK周期改变也跟着改变。PCM1792差分输出端的两个端口上面都有这样的数字干扰,数字干扰也是差分
形式的,干扰的大小约+-50mV。
我的DA输出需要精确控制的电压,不能有这样的波动在上面,不知问题出在哪里以及如何解决。请教各位高手。
附件传不上去,不知怎么回事?