车机HU和ECU共用一组MIC,车机HU提供8V的偏置电压给到MIC模组,MIC的信号一分为二分别接到车机HU和ECU。
现在ECU录制MIC信号发现底噪偏大,请教下是否为接地环路的问题,在ECU上是否可以把USB、MIPI、MIC模组的GND断开,MIC信号通过B-的单端接地进行回流?
USB、MIPI和MIC都通过B-回流是否会引入额外的地噪声?
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,其实噪声的问题比较难分析,按照您的描述,猜测是由于地回流产生的噪声也是有可能的。
但是引起噪声的原因也很多,比如不合理的寄存器配置也会导致PLL产生噪声。
所以只能一点点去排除, 那么按照您的这个应用框图来看,是否可以将车机和ECU的地中间加个隔离。
或者MIC一分为二的话,是否可以通过开关器件先将车机disable,先接一路ECU,再试试是否能减少噪声。
Kailyn您好:
经过实验,已经定位到干扰源了。




谢谢。Kailyn Chen
您好,mic信号已经做包地处理,所以我认为这里没问题。
我怀疑是红外线对其产生的干扰,器件对其的抗干扰 能力应该很低,一旦作用到芯片上,可能就会产生意想不到的一些结果,比如会造成器件的PSRR降低。
是否可以队红外LED这里做一些屏蔽措施,看是否能解决噪声问题。