Other Parts Discussed in Thread: TAS5630
为什么TAS5630B的datasheet里面只有HTQFP封装的EXAMPLE BOARD LAYOUT,HTSSOP的找不到,去哪能下载个有这个DKDEXAMPLE BOARD LAYOUT的datasheet?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
下面官网链接就是 TAS5630B产品首页,里面的数据表链接打开就是最新的TAS5630B的datasheet。里面确实没有DKD封装尺寸信息,但是您可以在下面TAS5630B产品首页---设计和开发--CAD/CAE 符号 处 下载HSSOP (DKD)封装
https://www.ti.com.cn/product/cn/TAS5630B
下面帖子链接也给出了 TAS5630DKD2 Gerber files,您可以下载下来参考:
非常抱歉,暂没有PDF版的封装尺寸图。
下面链接有Footprint图,您可以下载下来直接用,或者点击下面截图中的+号放大查看尺寸:

如果您必须要PDF版的封装尺寸图,我需要向相关负责人问一下是否可以提供其datasheet里的 DKD封装尺寸图。
点击上图中的“Choose CAD Formats & Download”会弹出下面对话框:

点击红色三角形会出现软件版本号,可勾选所需的版本进行下载封装。
就想问下,HSSOP-3.6mm,后面那个3.6mm是高度,应该与其它HSSOP-XX焊盘大小,间距一样吗?
没明白您问题的意思,您可以再细说一下您的问题吗
您是使用的哪个画图软件?Altium还是Candence,还是其他的?您可以根据您使用的软件版本从上面链接中下载画好的封装。
因为我这个电脑上没有装画图软件,所以下载下来也没办法打开封装具体测量尺寸来告诉您TAS5630和TAS5121I封装的区别。所以您可以尝试下载下来吗?