Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1
HI
在使用PCM6260-Q1 做 Mic Bias供电设计时,使用内部 MICBIAS做MIC电源时,MICBIAS输出同时给4路MIC供电如何处理下面问题:多谢
1、保证4路 MIC之间音频信号的隔离度(nuance 语音识别测试需求项);
2、其中一路MIC 失效(如对地短路)不影响其他MIC的使用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
在使用PCM6260-Q1 做 Mic Bias供电设计时,使用内部 MICBIAS做MIC电源时,MICBIAS输出同时给4路MIC供电如何处理下面问题:多谢
1、保证4路 MIC之间音频信号的隔离度(nuance 语音识别测试需求项);
2、其中一路MIC 失效(如对地短路)不影响其他MIC的使用。
您好,
在使用MICBIAS引脚对多个麦克风进行偏置时,数据表 建议避免在MICBIAS连接的电路板布局上使用公共阻抗,以最小化麦克风之间的耦合。
MICBIAS 管脚的驱动电流最大是80mA,您使用的MIC最大消耗电流是多少?如果同时偏置4个MIC,如果其中一路MIC短路的话,那么MICBIAS 经过短路MIC至地的电流是由偏置电阻决定的。如果短路MIC的电流加上其他三路MIC的最大所需电流不超过80mA,那么短路MIC应该是不影响其他MIC使用的。
如果预计超过了80mA,我认为您可以加运放buffer,以增加偏置电流,同时MIC之间也通过buffer增加了隔离度,但是同时也增加了成本。
1、就是像数据表下面截图这样MICBIAS从管脚处 星型走线,每一路MIC的偏置回路尽量减少公共走线路径。
2、可编程麦克风输入故障诊断包括以下功能:
– 开路输入或短路输入
– 接地短路、MICBIAS 或 VBAT
– 麦克风偏置过流保护
故障诊断具体说明见数据表 8.3.6.1 Fault Conditions
1、输入对地短路是检测的输入管脚对地电压,它是通过与寄存器设置的阈值进行比较来判断的。
输入对MICBIAS短路,也是检测输入管脚与MICBIAS管脚之间的电压,然后与阈值比较来判断的。
MICBIAS有过流保护电路,当 MICBIAS管脚发生短路时,该保护电路将MICBIAS输出的电流限制在最大支持水平。检测到过流 时P0_R44_D4 bit置1。
2、是的