This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PCM4202: quad rate模式噪声很大

Part Number: PCM4202


     PCM4202使用了 PCM Slave Mode Operation 。我发现quad rate mode(LRCK=200KHz,SCKI=128fs,BCK=64fs)时噪声很大,而其他模式时,噪声很小。图一为quad rate mode采到的波形图,图二为相应的FFT图。

  • 您好,

    您可以附上SCKI 、LRCKI、BCKI时钟波形吗?请将它们显示在同一示波器屏幕中,并实测出它们的频率分别是多少?

  • 黄色为LRCK,蓝色为BCK,绿色为SCK,频率比较高,在同一示波器屏幕下,波形有些失真。

  • 波形质量都不好,我不确定这是示波器设置的问题还是时钟波形本身就这样,您可以分别单独再测下看看到底是哪里的原因;

    如果时钟信号本身就这样,那么上述使用高采样率时输出噪声很大,那么很可能就是时钟信号的原因,因为时钟波形的jitter会影响ADC采集的结果,表现为降低SNR;