Part Number: TAS6422E-Q1
规格书中所说的直流偏置,是不是可以在输出端加入2V的直流电压来模拟直流偏置


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,不是的。这里的意思是说器件内部有DC 检测电路,如果输出端的信号检测到有直流分量,并且超过DC fault的阈值(典型2V,最大2.5V)的话,输出就会是高阻态,内部保护电路发生报警,fault引脚拉低。
所以目的是输出不要有直流分量,或者说不能超过DC detect的阈值,即DCfault。
首先,需要超过DC 检测的阈值电压,才能启动内部保护电路,即大于2.5V.
施加的话,应该是模拟不到的,因为您测试的是芯片的输出端,芯片内部输出有直流分量才会报错,施加是施加到输出端了,事实上芯片内部并未检测到直流分量,所以fault引脚不会拉低。
不是的,就相当于您在运放的输出端测试,在靠近运放的输出端是没有直流分量的,是因为后边添加了一个偏置电路之后有了偏置。
那么芯片内部是检测不到直流分量的,也就无法启动报警机制。
事实上,这也是输入建议AC耦合的原因,如果源信号有直流分量,输入前通过耦合电容将直流分量隔离,这也就避免了输出带有直流分量。