输出短路到地的时候,短路电流是多少?规格书中诊断时间是40ms,在这段时间内,如果PVDD前级接了MOS管,是否有可能把我的MOS管烧坏?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
输出短路到地的时候,短路电流是多少
输出短路电流的阈值可以看到,level1的时候是7A,level2的电流是9A。
超过这个阈值会发生短路保护。
如果PVDD前级接了MOS管,是否有可能把我的MOS管烧坏
PVDD前级接MOS管的目的是什么?
好像缺了个MOS管的Source to source的breakdown电压,Is电流的值能达到多少时的MOS无击穿的电压。
short to power的阈值电流为7A(OC level1),大于7A之后就会发生短路保护。 我看电路图中红色15A是Is的最大电流吗?如果是的话,则MOS不会损坏。
因为达到7A之后TAS6422 就会启动内部短路保护电路功能。