我现在使用XMOS的芯片(XU216-512-TQ128)配合216khz的AD/DA芯片做了一款声卡,ADC差分输入,DAC单端输出,与主机通过USB2.0传输,配合主机实现了192khz采样率的语音通话。
现在我希望能用TI的主控替代XMOS的方案,希望能为我推荐一款主控芯片,能支持至少USB2.0,支持外接24bit 192khz以上采样率的AD/DA芯片,支持外接128M flash。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,根据您的描述我想您这边需要的是一款主控芯片,建议您到“处理器”论坛咨询下DSP的工程师呢。
音频这边主要涉及的器件是音频codec,音频AD, DA以及音频功放等产品。 所以主控的话建立咨询控制器工程师,让他们帮您选择合适的主控芯片。