目前的電路跟SPEC上的參考線路是一樣的,
沒有放音樂或者音量小的時候, 電壓都是穩定的,
但是將音量調到最大,
在中低音時, PVCC都會不穩定, 漣波最大達到400mA,
此時輸入電壓: 12V , 電流約: 250mA
我有在PVCC放置了4顆220uF電解電容,
請問是甚麼問題?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前的電路跟SPEC上的參考線路是一樣的,
沒有放音樂或者音量小的時候, 電壓都是穩定的,
但是將音量調到最大,
在中低音時, PVCC都會不穩定, 漣波最大達到400mA,
此時輸入電壓: 12V , 電流約: 250mA
我有在PVCC放置了4顆220uF電解電容,
請問是甚麼問題?
对PVCC的电容要求如下,容值为100uF或大于100uF,且应靠近PVCC管脚放置,与地回路尽可能短:
我看您使用的220uF电容耐压16V,在供电12V时,建议选用耐压25V的;您可以参考使用TPA3130D2EVM板使用的电容,即松下的ECA-1HM101:
您是否尝试使用了高耐压值、低ESR的电容?或者您可以使用EVM板上使用的电容ECA-1HM101再测试一下PVCC的电压吗?看下是否与这个大电容有关?
另外PVCC电源的输出功率是多少?是否满足 TPA3130D2的工作需求?
TPA3130D2 的PVCC电压绝对最大额定电压到30V,超过30V会永久性损害芯片,PVCC推荐的供电电压最大到26V,所以不能使用32V的供电电源。
建议您换一块板子,使用合适的满足功率要求的供电电源,再做测试看结果怎样?
刚开始时,我看您使用的PVCC电压是12V,我想确认一下,音量较小时,板子工作正常吗?音量较大时,除了PVCC不稳定,板子工作正常吗?
CLASS D主要考虑的是12V电压的输出功率,PVCC在12V时提供的输出电流不够就会拉低输出电压。因此请确保12V供电功率是足够的
您可以根据下面12V供电时,不同负载 的转换效率以及输出功率估算下对12V电源输出功率要求,换上足够功率的12V电源,再看12V电源是否还不稳定?