最近在 3254 EVM板上调试 AEC功能,平台搭建如下:
1. J7 LINE OUT 接音箱;
2. J4 EXT MIC IN 外接了个MIC
现在情况是:回音基本消除,但是发现近端的录音效果不理想,不知如何改进?下图是我的 mini-dsp 的例程、配置,附件中是该配置的一段录音
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近在 3254 EVM板上调试 AEC功能,平台搭建如下:
1. J7 LINE OUT 接音箱;
2. J4 EXT MIC IN 外接了个MIC
现在情况是:回音基本消除,但是发现近端的录音效果不理想,不知如何改进?下图是我的 mini-dsp 的例程、配置,附件中是该配置的一段录音
你好:
你的测试方法有点问题:
MonoDec4xIn_1是MIC的输入,MonoInt8xOut_1你的手机的听筒的输出。如果你在自己的MIC端说话,在你自己的听筒端能听到自己的声音那不等于没有做AEC( Acoustic Echo Cancellation), 也就是说你的配置有点问题。
在整个process flow中。MonoDec4xIn_1 与MonoInt8xOut_1模拟近端的手机,MONP_I2S_in1作为远端用户说的话,Mono_I2S_Out_1是录下了你近端麦克的声音,这个是你应该听的声音。