问题1:我们现在需要将原始信号最大幅值为400ma的音频信号传送至 2-3 Km的距离,我现在的方案是:为了减小长距离传输的信号衰减,我想前级加一个TPA3110D2(12V电源)做为前级驱动,GAIN选择为26 DB,长距离后再使用一级放大器为后级驱动喇叭,因为无法清楚长距离的信号衰减量,所以后级选择一个可带音量调节的D类功放来驱动喇叭,不知道我这种方案可不可以?
问题2:TI的线路驱动器的作用是什么?看手册没大看明白,也没找到什么资源,想问一下可不可以用于我这个项目?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题1:我们现在需要将原始信号最大幅值为400ma的音频信号传送至 2-3 Km的距离,我现在的方案是:为了减小长距离传输的信号衰减,我想前级加一个TPA3110D2(12V电源)做为前级驱动,GAIN选择为26 DB,长距离后再使用一级放大器为后级驱动喇叭,因为无法清楚长距离的信号衰减量,所以后级选择一个可带音量调节的D类功放来驱动喇叭,不知道我这种方案可不可以?
问题2:TI的线路驱动器的作用是什么?看手册没大看明白,也没找到什么资源,想问一下可不可以用于我这个项目?
谢谢!
Hi,
模拟信号,特别是音频信号传2~3km,接收端都不知道衰减成啥样了。关于信号衰减量你可以简单计算一下,选取你们要使用的线缆,比如截取1米长,测量一下直流电阻,2-3km成比例即可。
个人感觉你这种方案不太可行,比较可行的方案是将模拟信号数字化,调制以后通过有线或无线传播。
Thanks.
Hi,
问题还不在信号幅度,模拟信号是很容易受干扰的,3公里的距离上会引入多少干扰源,这么长一个大天线,你的信号会很可能会被干扰埋没。
线路驱动是针对特定阻抗负载及输出幅值应用(如2Vrms线路Line Out输出),根本不适用于你的应用。
另外若用光纤的话,这么远的距离中间可能还需要中继。
针对你的应用个人还是推荐数字调制有线或无线。
Thanks.
Hi,
D类功放理论上是数字的东西,将模拟信号离散化,进行PWM调制,输出经LC滤波还原为模拟信号。
数字信号在线路上也会有衰减,但数字信号经过特殊编码,预加重等技术处理之后,即使有很大衰减,干扰较大,解调之后仍可还原出编码信息,同时数字信号还有纠错能力,长距离通信中抗干扰能力要远远优于模拟信号。
典型的例子如RS-485,以太网,有线电视信号等等。
另外你也可以考虑无线方式,免除长距离布线问题。如调频FM等等。
Thanks.
你好:
其实Class D的D并不是Digital的意思,只是当初取名字的时候取的。虽然输出是PWM波形式的。传1Km 1V的高电平,到输出端输出的电压取决你的线的阻抗匹配,寄生参数等。你想用Tpa3110我明白你的意思,是想增加电压来减小线路的损耗。但是Tpa3110是普通的功放,并不是一些特殊的用在长距离传输的功放,即定压功放。定压功放的输出阻抗比较高,这样在传输线上的电流小,比较适合长距离传输,但是Tpa3110是一般的音频功放,所以不适用。建议你找一颗定压功放,然后再喇叭端用变压器降压来驱动喇叭。还有就是Jacky所说的,转化成数字信号然后传输,可以通过网线,无线等等。