Other Parts Discussed in Thread: PCM1794, DIR9001
我想问一下PCM2707的S/PDIF输出的数据格式是什么?
在网上查到的资料说是S/PDIF是用来传输数字信号的,可以传输PCM形式的信号,那是不是就是说带有S/PDIF输出的声卡(比如说PCM2707)就是把USB传输的PCM信号经过简单的处理(指不改变PCM信号每帧的数据部分),从S/PDIF口输出给外接的DAC,那么采样率是怎么控制的呢?根据PCM1794的datasheet,PCM1794的硬件控制端是如下设置的:
图中的Standard,16-bit和Standard,24-bit是不是指的就是PCM信号?
datasheet里还有关于采样率的一项:
那么如果信号的采样率是192kHz,那么SCK端的时钟频率是应该128fs还是192fs还是256、384fs呢?
如果是PCM信号的话,那么PCM2707芯片从S/PDIF口输出的数据是不是可以直接作为PCM1794的输入信号呢?
PCM1794的PCM信号输入端是如下图所示的结构:
但是PCM2707的S/PDIF输出只有一条,如何才能把信号分成4条的呢?