This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AIC3254评估板使用问题若干



TI工作人员,您好:

最近买了一块TLV320AIC3254EVM-U Rev B 的评估板来学习3254的使用,目前遇到几个问题需要您的支持。

1.如何通过CS软件来配置音频信号由 L In 输入,然后进行一些简单的处理,比如EQ调整,再从 HP Out 输出?

目前的音频信号都是从PC通过板子上的TAS1020的输出到3254的。

2.目前这块评估板是否能脱离PC使用,比如说我已经把编好的script下载到EEPROM中,然后给板子单独供+5v电,板子就能按照我script的配置工作么。

3.到官网申请PPS软件一周多了,一直没消息,怎么办? 再重新申请?

感谢回复。

  • 你好:

             1.你可以参考record和playback,将两个script合并在一起,合并的时候注意软件复位,然后点击digital loopback。就完成了Line in到HP的输出。

              EQ你可以在adaptive filter里面设置。

             2. 可以脱离PC,但是你可以使用别的控制器来配置。比如MCU等。

             3. 你的信息是否填写完整,你可以联系代理商咨询下。

  • 感谢专家回复,第一个问题已经按照您说的办法解决了;第二个问题做过实验,直接给板子上5v的电是不工作的,看来要自己做板子了用MCU来控制了;第三个问题我再联系联系代理商吧,不过之前他们说让我自己申请。再追加一个问题,record和playback连到一起之后,是可以用adaptive filter里面设置EQ,但是很控制点很少,我想用miniDSP里面的EQ功能,但是每次用CS软件随便调一个推子,耳机里的噪声就很大,不知是什么原因,是不是这个功能只能用PPS来设置。十分感谢。

  • 你好:

              你可以测一下时钟,在没有adaptive filter 之前和配置了adaptive filter之后,那个估计更新了你的时钟参数。CS也是可以设置的。

  • 确实是ADC和DAC的时钟配置的不一致,问题解决了,谢谢专家的回复。