Part Number: TAS5825MEVM
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
你好,我收到TAS5825MEVM开发板,目前手上没有基板,请问我该如何飞线以及如何用I2C控制让其发声?
目前我们用我们的板飞了I2S到开发板,用USB转I2C模块飞线到了开发板的I2C接口,尝试了一些命令均无法让开发板工作起来
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TAS5825MEVM
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
你好,我收到TAS5825MEVM开发板,目前手上没有基板,请问我该如何飞线以及如何用I2C控制让其发声?
目前我们用我们的板飞了I2S到开发板,用USB转I2C模块飞线到了开发板的I2C接口,尝试了一些命令均无法让开发板工作起来
您好,
您不能在没有PPCMB的情况下使用TAS5825MEVM,因为用于初始化和配置设备的各种电压和控制信号依赖于此板并且PPC软件也需要PPCMB板。
如果您需要参考驱动,下面链接中附件可能对您有帮助:
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722027/linux-tas5825m-linux-drivers
数据表中的Crosstalk曲线是使用1W输出进行测量的,您可以配置与数据表中相同参数再进行测量吗?
Hybrid Modulation、FSW = 384 kHz、 Load = 6Ω 、BTL Mode


上述测试参数是在 设置24V供电,输出功率为1W,负载6Ω,Hybrid Modulation,FSW = 384 kHz,BTL Mode 条件下测试的吗?
如果是的话,我去咨询下美国的工程师
您现在是使用自己的板子飞线I2S和I2C控制 TAS5825MEVM发声是吗?没有PPCMB板( PurePath Console Motherboard?如果是这样的话,我去确认下您的这个问题
好的,感谢反馈,我已经将串扰的问题发布在了E2E英文论坛上,如下链接,请等待资深的英文论坛工程师的回复,看他们有什么建议,您也可以随时查看或跟进下面链接的回复:
PPC3 和 TAS5825M GUI都需要用户在TAS5825M 产品主页申请,请点击下面截图处的“立即申请”以申请;
TAS5825M 产品主页链接:https://www.ti.com.cn/product/zh-cn/TAS5825M

刚收到了回复:电感器对串扰的影响很大,而EVM使用的电感器不是最佳的,测量串扰时是使用特殊测试板来测量的。您可以尝试使用其他低漏电的电感器如Wurth的电感来进行测量串扰。