This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您应该指的就是POP声,SSTIMER我看您这里是通过3.3nF到地,SSTIMER是用来控制PWM 输出的边沿速度。
您尝试将寄存器0x1A配置为0X8A,disable SSTIMER试试能否抑制POP声,通过上电期间对输出边沿速度的控制来抑制POP声,您这边试试?
很抱歉这么晚回复 前几天一直无法发回复 可能是服务器问题
按照您的指导 目前测试来看还是没有解决问题 现象一致 补充一下检测素材 麻烦您再看看是否有新的思路
这是按照您说的0x1a寄存器配置为0x8A以后 故障现象照常的测试视频
目前寄存器配置如下
寄存器 数值
0x1B(Oscillator trim register) 0X00 //Select factory trim
0X06(Soft Mute Register) 0X07 //所有通道静音
0x10(Modulation Limit Register) 0x07 //设置最大输出占空比93.8%
0x05(System Control Register 2) 0x00 //AD mode 2.0 mode A_SEL configured as input
0x07(Volume Registers) 0x25 //设置音量
0x1A(Start/Stop Period Register) 0x8A // 禁用SSTIMER 按照建议添加的
0x06(Soft Mute Register) 0x00 // 所有通道退出静音
顺便也测试了一下供电波纹和SSTIMER波纹 大概看个特性就行 测量接地比较随便 杂波比较多
主供电 18V 波纹(板载AC-DC和实验可调电源供电都测试过 ,表现一致)
3.3V供电
SSTIMER