一个产品上使用了一颗TAS5711 立体声输出 带8R 20W喇叭 实际功率限制到了6W/声道左右
现在批产的时候总有一些板子出现上电以后规律性的上电破音一样的 嘟~嘟~嘟~嘟 一直跟开关电源短路打嗝一样的现象
SSTIMER引脚出现周期波形
更换新的5711不能解决问题
请问下这种情况是什么原因引起的 或者说如何确定故障点来进行维修
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您应该指的就是POP声,SSTIMER我看您这里是通过3.3nF到地,SSTIMER是用来控制PWM 输出的边沿速度。
您尝试将寄存器0x1A配置为0X8A,disable SSTIMER试试能否抑制POP声,通过上电期间对输出边沿速度的控制来抑制POP声,您这边试试?
很抱歉这么晚回复 前几天一直无法发回复 可能是服务器问题
按照您的指导 目前测试来看还是没有解决问题 现象一致 补充一下检测素材 麻烦您再看看是否有新的思路
这是按照您说的0x1a寄存器配置为0x8A以后 故障现象照常的测试视频
目前寄存器配置如下
寄存器 数值
0x1B(Oscillator trim register) 0X00 //Select factory trim
0X06(Soft Mute Register) 0X07 //所有通道静音
0x10(Modulation Limit Register) 0x07 //设置最大输出占空比93.8%
0x05(System Control Register 2) 0x00 //AD mode 2.0 mode A_SEL configured as input
0x07(Volume Registers) 0x25 //设置音量
0x1A(Start/Stop Period Register) 0x8A // 禁用SSTIMER 按照建议添加的
0x06(Soft Mute Register) 0x00 // 所有通道退出静音
顺便也测试了一下供电波纹和SSTIMER波纹 大概看个特性就行 测量接地比较随便 杂波比较多
主供电 18V 波纹(板载AC-DC和实验可调电源供电都测试过 ,表现一致)
3.3V供电
SSTIMER
您好,关于您的问题,我已经和美国工程师确认中,TAS5711这颗器件也比较老了。
我这边收到答复,也会立即通知到您。
您好,还是针对PVDD这里的波形,纹波比较大。确认下为什么电源会有这么的噪声?
好的,等着您的反馈,看下如果电源是干净的,能否将破音消除。