你好:
在数据手册中,RINP,RINN,LINP,LINN,这四个脚的的偏置电压是3V。
我们设计的板子,使用的电源电压范围是12V~24V供电,就是PVCC,AVCC是12V~24V。功放芯片的增益设置为固定的32dB。板子能正常工作。
在供电电压是12V的时候,测量RINP,RINN,LINP,LINN这四个脚,发现直流电压大概是2V,而不是手册中的3V,这是为啥。
音频输入脚的偏置电压 和电源电压的大小有关系吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
在数据手册中,RINP,RINN,LINP,LINN,这四个脚的的偏置电压是3V。
我们设计的板子,使用的电源电压范围是12V~24V供电,就是PVCC,AVCC是12V~24V。功放芯片的增益设置为固定的32dB。板子能正常工作。
在供电电压是12V的时候,测量RINP,RINN,LINP,LINN这四个脚,发现直流电压大概是2V,而不是手册中的3V,这是为啥。
音频输入脚的偏置电压 和电源电压的大小有关系吗?
看下面 TPA3116D2 内部功能框图,这个偏置电压可能与供电电压有关,但是 datasheet 在管脚定义处说明了偏置在3V,不应随供电电压改变;
您实测在不同供电电压时,输入处的偏置电压实测分别是多少?最好附上测试RINP,RINN,LINP,LINN管脚处的波形。
你好,感谢你的帮助。
RINP和RINN脚的耦合电容在上电之后,会充电到bias电压。因为我们的音频信号是单端信号,耦合电容之前的电路结构及源不是完全对称的,充电速度快慢也不同,可能会导致pop声。
为了避免这个问题,我们对P12脚mute进行了处理,上电之后,mute脚高电平(2V以上)持续的时间比较长,大概1.65s。保证在充电完成之前,保持静音状态,目前没有出现上电pop声。
掉电的时候有POP声,也采取了措施解决了这个问题。我们监测了PVCC的电压,电压跌落到比较低的时候,将P2 nSD拉低。
功放工作正常。RINP和RINN脚的偏置电压是相同,虽然不是手册说的3V。
偏置电压也不可能有比较大的不同,这样的话是不是会触发DC Detect Protection。
RINP和RINN脚的耦合电容在上电之后,会充电到bias电压。因为我们的音频信号是单端信号,耦合电容之前的电路结构及源不是完全对称的,充电速度快慢也不同,可能会导致pop声。
如E2E工程师所说,上电时内部3V偏置电压会将输入电容充电到3V电压,输入电容的充电电路不对称会导致POP声,他说这没什么影响。
So there is no any impact on application. The key point is that Vbias will charge input caps when power up, so the input caps mismatch may lead pop noise.
看功放内部框图,nSD和mute对增益控制有影响,应该是这里导致了RINP和RINN脚偏置电压不在3V。